This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20242:输出电压下的高开关噪声

Guru**** 2533620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796331/lm20242-high-switching-noise-at-output-voltage

器件型号:LM20242
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

您好!  

我 使用 WEBENCH 设计工具设计了具有 IC LM20242的直流/直流转换器。 输入为24VDC、输出为10VDC、开关频率为545kHz 时为0.5A。

我在输出电压方面遇到问题。 它在输出端具有高开关噪声(峰间电压接近7伏)。

下面是原理图和布局的快照。

请强调导致此问题的问题。

非常感谢您的早期重播。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    感谢您提供完整的原理图和布局。

    您能否分享您所看到问题的一些范围截图。 我想在这种大纹波期间看到 SW 节点、VOUT、VIN、如果可能的话还看到 IL。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam Mishra、

    我还没有听到、因此我将关闭这个线程。 如果您有其他问题、请回复或开始新帖子(此主题将自原始帖子日期起30天内锁定)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    附件包含 SW 节点、VIN 和 VOUT 的波形。 所有波形均采用交流耦合。

    Thanks.e2e.ti.com/.../scope-shots.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    您是否使用 Tip & Barrel 方法来测量 C90上的 VOUT? 使用尖头和圆筒法测量 VOUT 纹波非常重要、因为鳄鱼夹环可能会拾取大量噪声。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    是的、我们使用与您提到的相同的测量技术来测量输出电容器上的输出电压。

    如果需要在原理图或布局中进行任何更改、请向我提出建议。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    很抱歉我的回复延迟-我已不在办公室。 我将在星期一来看看。

    感谢您的耐心等待、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    看起来软件上有一些振铃。 请将此振铃的振幅和频率与 VOUT 相关联、并让我知道它们之间的关系。

    请尝试在开关节点上放置缓冲器。 这可以通过减少 SW 振铃来帮助输出电压纹波。

    您还可以尝试在 IC 的另一侧放置另一个电容器(如 C84)。 划掉一些阻焊层、看看这对您有多大帮助。

    Sam Jaffe