This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:辐射噪声

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150EVM-505, TPS562200, TPS62150, TPS62147, TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795778/tps62150-radiation-noise

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS562200TPS62147TPS62148

你(们)好

我们正在评估 TPS62150EVM-505并面临不必要的辐射噪声问题。

测量的噪声附在以下文件中。

输入:9V

输出:3.3V/0.4A

e2e.ti.com/.../5861.e2e.xlsx

使用 TPS62150EVM、您可以在300MHz -400MHz 下看到辐射噪声。

作为比较、还附加了 TPS562200的测量结果。  

使用 TPS562200时未观察到辐射噪声。

为什么 TPS62150EVM 会产生辐射噪声?

请告诉我如何避免或抑制辐射噪声?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与我们分享您的测试设置? 我真的不明白我所看到的内容、似乎您正在对系统进行频率扫描分析。

    TPS62150不是最新的器件。 我还建议您查看最新器件 TPS62147/TPS62148。

    非常感谢!
    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Lem me 解释测试设置。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_v2.xlsx

    请参阅表1。

    仪器:ESV-3000 (来自噪声实验室)

    这可用于电磁波分析和

    它可以使电路板上的噪声源可视化。

    (它表示为电路板表面的热图)

    红色映射区域意味着噪声的最大发射量为和

    它大约是 TPS62150。 红色映射区域对应于 A

    此外、使用频谱分析仪(B)获得相同的结果。

    因此、我们怀疑 TPS62150电路是否是噪声源。

    在表2中、附加了其他测量的结果。

    它显示了每个负载电流的噪声。

    根据结果、如果输出电流为300mA、则噪声级别会降低

    而与其他输出电流电平一起产生噪声。

    (输入=12V、使用此测试)

    我们的客户使用 TPS62150设计了定制电路板。

    首先在客户电路板上发现此噪声问题。

    因此、我们使用评估板测试了相同的分析以进行确认

    如果出现相同的噪声。  结果是相同的。

    那么、您能否清楚地说明 TPS62150EVM 发出噪声的原因

    在300MHz-400MHz 时? 这可能是由布局造成的?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现之前的 E2E 主题已经讨论过:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/411527?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS62150

    在本应用手册中、您可以找到如何使用升压转换器的缓冲器更大限度地减少振铃、还可以将其应用于降压/升压:

    http://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈。 另一个 E2E 主题和应用手册是否帮助您解决了疑问?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉我迟到了。

    您建议的信息将帮助我们解决此问题。

    让我确认一下 TPS62150EVM 的 EMI。

    TPS62150EVM 可提供建议的电路和布局、但并未针对 EMI 进行优化。
    因此、即使他们在需要时参考评估板、我们也应采取额外的 EMI 规定。
    我的理解是否正确?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 未进行优化以获得良好的 EMI 性能。 为了显示更好的 EMI 结果、我们倾向于对电路板进行返工。 该器件在该区域具有较高的噪声、这是非常典型的。 通过在输入 PVIN/PGND 的器件附近添加一个小型0402电容器、当然也可以使用低阻抗连接对其进行布线、从而缓解这种情况。

    查看频率特性、我建议使用470pF 电容器:

    这也可以为您提供帮助

     

    重要的是设计具有适当带宽的去耦/滤波电容器结构。 您可以比较不同电容器在关键频率下的阻抗的阻抗图。 您最终需要选择一个电容器组合来获得所需的低阻抗过频、或者只是找到一个在关键频率范围内具有较低阻抗的器件、而现有的解决方案需要改进。 以下是与此相关的一些图片:

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈。 这些解释对您的理解是否有用? 您是否有任何后续问题?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    向 EVM 添加缓冲器和输入电容可降低300MHz 至400MHz 的噪声、但会增加30MHz 至100MHz 的噪声。

    这可能是由布局造成的。 客户可能需要重新设计其布局或 EMI。
    我将继续为客户提供支持、但更新和向您提供反馈将在完成电路板返修后进行。
    因此、如果我有其他问题、我将在此关闭该主题、并打开新主题。
    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹