主题中讨论的其他器件: TPS562200、 TPS62147、 TPS62148
你(们)好
我们正在评估 TPS62150EVM-505并面临不必要的辐射噪声问题。
测量的噪声附在以下文件中。
输入:9V
输出:3.3V/0.4A
使用 TPS62150EVM、您可以在300MHz -400MHz 下看到辐射噪声。
作为比较、还附加了 TPS562200的测量结果。
使用 TPS562200时未观察到辐射噪声。
为什么 TPS62150EVM 会产生辐射噪声?
请告诉我如何避免或抑制辐射噪声?
贝斯特雷加兹