朋友们、您好!
我尝试通过安装在通用 PCB 上来测试 ISO5452。 我想在没有 IGBT 的情况下通过在 OUTH/OUTL 两端连接一个负载电容器进行测试。 负载电容值等于 IGBT 的输入电容。 我随附了原理图、如下所示。 在我们的应用中、用叉号标记的引脚保持悬空。
我想通过连接推荐的保护电路(如数据表中所述)和负载电阻器来检查去饱和保护。 请对此程序检查去饱和保护的可能性进行评论。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
朋友们、您好!
我尝试通过安装在通用 PCB 上来测试 ISO5452。 我想在没有 IGBT 的情况下通过在 OUTH/OUTL 两端连接一个负载电容器进行测试。 负载电容值等于 IGBT 的输入电容。 我随附了原理图、如下所示。 在我们的应用中、用叉号标记的引脚保持悬空。
我想通过连接推荐的保护电路(如数据表中所述)和负载电阻器来检查去饱和保护。 请对此程序检查去饱和保护的可能性进行评论。
尊敬的 Audrey:
我已经将 ISO5452与 MOSFET 一起进行了测试。 原理图如下所示:-
在正常开关操作期间、与电路中的 R32电阻器一起工作时、去饱和引脚上的电压相对于 MOSFET 源极为-7.9932V。 此外、在短路期间(通过旁路 R32电阻器)、去饱和引脚上相对于 MOSFET 源极的电压为-7.9V。
实际上、根据数据表、去饱和引脚上的电压应该介于8.3至9.5V 之间。 但是、我具有负值、并且短路检测也不起作用。
使用的去饱和二极管为 BY203-12S。 请对这一点进行评论。
此致、
Vedang
您好 Vedang、
在第一个图像中、当输出开启时、DESAT 引脚上看起来会出现较大的尖峰、然后、正如预期的那样、输出会下降、器件会阻止输出开启。 为了更好地理解计时,您需要将时间缩放到更短的时间范围。 软关断功能应以~2us 为单位降低输出、因此在探测此功能时应使用类似的时间刻度。
有关如何调整 DESAT 阈值的更多信息、请参阅此主题。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/796343/2946036
如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时跟进。
谢谢、
John