This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:从3V 至4.2V 的输入范围生成5V isn#39;t

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794579/tps63002-5v-isn-t-generated-from-inout-range-between-3-to-4-2v

器件型号:TPS63002

我在我的项目之一中使用 TPS63002。 我想  从锂离子电池生成5V @ 1A 电流。 因此输入电压介于3V 至4.2V 之间。我已按如下所示进行连接:

我的问题是、当我为 IC 加电时、热输出降至3V (有时也是1.8V)。

您能不能建议上面的原理图有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virendra:

    您在输出端使用哪种齐纳二极管?
    如果移除齐纳二极管会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    结果没有齐纳二极管。  

    谢谢、此致、


    维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virendra:

    您在哪里连接了 IC 底部的电源板?
    IC 是否在无负载的情况下产生正确的输出电压?
    当您增加负载时、IC 上的输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virendra:

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    感谢你的帮助。
    底部焊盘通过散热焊盘连接到 PCB。
    是的、最初它会生成正确的输出、但60秒后、它开始下降到1.6V、即使未连接负载。
    我使用的是单节锂离子电池(充满电- 4.1V)。 但在未来、我们将连接4 (parrallel 连接的锂离子电池)作为输入。

    此致、

    维伦德拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virendra:

    在系统启动期间、请使用示波器观察 C27上的输入电压和 C28上的输出电压、直到输出开始下降。

    原理图看起来正常、因此请分享电感器、输入和输出电容器的器件型号以及布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virendra:

    您是否解决了问题? 请分享 PCB 布局和电感器器件型号。 可能是由于电感器尺寸不正确或 PCB 布局不理想而导致器件过热。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您已经解决了您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳