请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63002 我在我的项目之一中使用 TPS63002。 我想 从锂离子电池生成5V @ 1A 电流。 因此输入电压介于3V 至4.2V 之间。我已按如下所示进行连接:
我的问题是、当我为 IC 加电时、热输出降至3V (有时也是1.8V)。
您能不能建议上面的原理图有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.