请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我使用 bq34z100和 bq34z100-G、EV2300和 bqstudio 对其进行配置。 出现以下问题:
1、BQ34z100瞬时电流显示 bqstudio 中的电流为41mA。 寄存器设置中只有平均电流。 我想从寄存器中读取或计算瞬时电流、而不是参考 bqstudio 中的值。 我应该怎么做?
2、BQ34z100表明、24%的充电状态与满电量和剩余电量不匹配。 24% 不正确 ,为什么?
3、Bq34z100-G 而不是 bq34z100、bq34z100-G 12019.04.23.gg.csv 是我的配置文件、电压应为13V.SOC、 电压不正确。原因?