This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100和 BQ34Z100-G

Guru**** 1783250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795201/bq34z100-bq34z100-and-bq34z100-g

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我使用 bq34z100和 bq34z100-G、EV2300和 bqstudio 对其进行配置。 出现以下问题:

1、BQ34z100瞬时电流显示 bqstudio 中的电流为41mA。 寄存器设置中只有平均电流。 我想从寄存器中读取或计算瞬时电流、而不是参考 bqstudio 中的值。 我应该怎么做?

2、BQ34z100表明、24%的充电状态与满电量和剩余电量不匹配。 24% 不正确 ,为什么?

3、Bq34z100-G 而不是 bq34z100、bq34z100-G 12019.04.23.gg.csv 是我的配置文件、电压应为13V.SOC、 电压不正确。原因?

e2e.ti.com/.../12019.04.23.gg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    1、BQ34z100瞬时电流显示 bqstudio 中的电流为41mA。 寄存器设置中只有平均电流。 我想从寄存器中读取或计算瞬时电流、而不是参考 bqstudio 中的值。 我应该怎么做?

    使用 CURRENT()命令0x10读取当前值。 该值每秒更新一次。

    2、BQ34z100表明、24%的充电状态与满电量和剩余电量不匹配。 24%不正确,为什么?

    该单元尚未完成学习过程。 请在正确配置设置后执行学习。 如需更多信息、请参阅本指南 :www.ti.com/.../slua903.pdf

    3、Bq34z100-G 而不是 bq34z100、bq34z100-G 12019.04.23.gg.csv 是我的配置文件、电压应为13V.SOC、电压不正确。原因?

    分压器被设定为5000mV 并且 VOLTSEL = 1 (外部分压器模式)。 请对器件执行电压校准。 有关如何执行电压校准的分步指南、请参阅以下视频 :training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据视频操作、但校准电压失败。 5000mV 不能设置为10000mV。4008mV 没有加倍。如图所示。VOLTSEL =1、CAL_EN=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    如屏幕截图所示、您使用的是 bqStudio 的过时版本。

    请通过单击 www.ti.com/.../bqstudio 上的"bqstudiotest"按钮来使用 bqStudio 的最新版本

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    不是。 请重新阅读上述说明以获取支持。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,了解,我将尝试 bqstudiotest。