This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:设计问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796669/ucc28810-design-issues

器件型号:UCC28810

您好、先生、

我尝试使用 UCC28810D 为 LED 90V、1.2A 设计恒流 LED 驱动器电路。 但没有得到输出。您能帮我找出问题区域吗?

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_ucc28810_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190422035001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    您能否验证引脚4是否已将 D17连接到主接地? 在原理图中、它看起来是浮动的。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    很抱歉耽误你的回答。 我已验证 D17的引脚4是否连接到主接地端。 但是、没有连接的 VDD 引脚的电压为18V、这是一个问题。 但一旦 IC 连接、电压就变为13V。 并且 Gdrv 引脚上的输出不会触发外部功率 MOSFET。 GDRV 引脚应具有什么电压范围? 电流小于或等于750mA (来自数据表)。 请帮助。 提前感谢您。

    此致

    Mohitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    您能否澄清"无连接的 VDD 引脚为18V"? 您说的是、当 VDD 引脚悬空时、您在引脚上的电压为18V 吗? 如果器件正在灌电流为750mA、并且没有开关操作、则器件可能会损坏。 如果您更换 IC、您是否采取了相同的行为?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的意思是、如果不连接 IC、它是18V IC、但一旦我连接 IC、电压就会从18V 下降到13V。 我更改了 IC 并检查了。  同样的问题仍然存在。  是因为 gdrv 引脚和外部 MOSFET 栅极之间的电路?  该器件是必需的、还是我们可以直接连接到功率 MOSFET 的 gdrv。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    您能否检查 VSENSE 引脚上的电压? 应为2.5V。 如果该引脚被拉至 GND、则控制器将被禁用。

    您能否再次检查 Q1漏极的连接? 看起来它直接连接到整流输入电压。 它应连接到 T1和 D1的阳极。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0116.Schematic_5F00_ucc28810_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190503174412.pdf

    您好、先生、

    我检查了 Vsense 引脚。 它工作正常。 正如您所说、我修改了电路、但电阻器 R11烧坏了。 它是2瓦电阻器。 肖特基二极管 D8再次烧坏。  为什么会发生这种情况? EAOUT 引脚输出端的电路有任何问题? 我是否应该提供任何保护?您能建议一些保护吗?请提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    您是否能够共享布局的副本?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在上一篇帖子中附加了一个 pdf 文件。 请找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    您能不能帮助我找到 Pmp4862中使用的变压器 T1的匝数、支持的电流和磁芯面积。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    我已向 PMP4862的设计人员询问有关变压器规格的详细信息。 我将在收到数据表副本后将其发送给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    再次查看原理图后、我建议将 D8替换为0Ω Ω 电阻器。 D8会阻止控制器关闭 FET。 另请用短款替换 C15。 这将为您提供 II 型补偿。 请同时删除 D10。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohitha、

    请参阅下面的变压器规格表。

    e2e.ti.com/.../G095026LF-r-7.pdf

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。