您好、先生、
我尝试使用 UCC28810D 为 LED 90V、1.2A 设计恒流 LED 驱动器电路。 但没有得到输出。您能帮我找出问题区域吗?
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_ucc28810_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190422035001.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我尝试使用 UCC28810D 为 LED 90V、1.2A 设计恒流 LED 驱动器电路。 但没有得到输出。您能帮我找出问题区域吗?
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_ucc28810_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190422035001.pdf
您好、先生、
很抱歉耽误你的回答。 我已验证 D17的引脚4是否连接到主接地端。 但是、没有连接的 VDD 引脚的电压为18V、这是一个问题。 但一旦 IC 连接、电压就变为13V。 并且 Gdrv 引脚上的输出不会触发外部功率 MOSFET。 GDRV 引脚应具有什么电压范围? 电流小于或等于750mA (来自数据表)。 请帮助。 提前感谢您。
此致
Mohitha
e2e.ti.com/.../0116.Schematic_5F00_ucc28810_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190503174412.pdf
您好、先生、
我检查了 Vsense 引脚。 它工作正常。 正如您所说、我修改了电路、但电阻器 R11烧坏了。 它是2瓦电阻器。 肖特基二极管 D8再次烧坏。 为什么会发生这种情况? EAOUT 引脚输出端的电路有任何问题? 我是否应该提供任何保护?您能建议一些保护吗?请提前感谢您
您好、Mohitha、
请参阅下面的变压器规格表。
e2e.ti.com/.../G095026LF-r-7.pdf
此致、
本·洛夫