This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:输出频率问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793817/uc3846-output-frequency-issue

器件型号:UC3846

根据 uc3846的频率计算公式、我们的电路输出应为20kHz、但我们得到的结果是16.5KHz。

现在、考虑到16.5KHz、我们使用这个电路、但在去年我们观察到、在 Rt 和 CT 值相同的情况下、对于某些 IC、频率比15.5KHz 下降到14.5KHz 多16.5KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、
    您的应用中使用的计时电阻器和计时电容器的值是多少?
    这些器件的元件容差是多少?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容值:
    15nF 和3.3nF 并联组合、容差为+/-5%

    电阻器值:
    3.3K 和30K 并联组合、容差为+/-1%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、
    当 R = 3k 且 C = 18.3nF 时、您应该得到一个大约40kHz 的振荡器频率。
    但是、我认为该公式仅对5k 或更大的电阻器值有效。
    我建议您使用 R = 10k、因为这是数据表中测试参数表中使用的值。
    对于40kHz 振荡器、这将使 C = 5.5nF。
    请尝试使用4.7nF 和860pF 的并联组合。
    让我知道这是如何实现的。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的说明、对于40KHz 的频率、我组装了 R=9.5K 电阻器、因为缺少10k
    因此、根据计算电容器 C=5.8nF、即4.7nF 和1nF 的并联组合。
    但我们得到的不是40KHz、而是33.6KHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量?
    您是否具有此设计的 CT 引脚的示波器波形和 PCB 布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CAMTASTIC_5F00_TOPSIDE.pdfe2e.ti.com/.../CAMTASTIC_5F00_BOTTOM-SIDE.pdfHello 先生,

    我已经为 IC 部分和 CT 引脚上的波形连接了 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所连接的波形  不是正确的斜坡信号。

    您需要看到与 以下信号类似的信号:

    (1)将垂直刻度设置为1V/div
    10V/div 太粗、您将无法识别任何细节。

    (2) 使用水平时间刻度10us/div 并使用垂直光标测量一个周期的时间

    (3)我不知道这是什么类型的示波器、但它没有准确显示开关频率的带宽。

    请使用具有足够带宽的示波器来测量振荡器频率。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、我将再次捕获波形。

    您是否观察到 PCB 的布局也与之连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部看起来很好:

    引脚8和9直接连接到计时元件。

    为什么顶部有焊盘?

    这是另一个 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生。
    它是 UC3846
    R 分量位于顶部、即 R26和 R27
    C 组件位于底部、即 C20和 C21
    UC 3846也位于顶部。