This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何改善无线距离

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793814/bq51050b-how-to-improve-the-wireless-distance

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00669

大家好、我使用了以下电气原理图为锂聚合物电池充电。 所用线圈为 Wurth 型号760 308 103 206、如物料清单所示

问题在于、为了确保标准 Qi Tx 和我的 Wurth 线圈之间的通信、距离必须小于1 mm。 该距离太小。 如何仅更改任何电容器即可增大此距离(例如、增大到4mm 或更大)。

由于我想使用300mAh 锂聚合物电池容量、您能否指示正确的 R12、R14和 R15值?

谢谢你

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    我没看到原理图可以重新发送吗?
    您对数据表第9.2.1.2.1节中的 Wurth 760308103202、C1和 C2使用什么调优?

    该线圈的 L 值较低、其他一些需要考虑:
    1) Wurth 760308201、10uH 37mm 方形
    2) Vishay IWAS4832FFEB9R7J50、9.7uH 48mm X 32mm
    3) Wurth 760308103202、12uH 48mm X 32mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这里是原理图。

    对于 C1和 C2、我完全使用了原理图中所示的值。

    关于线圈、由于器件尺寸小、我无法使用较大的线圈。 如 物料清单所示、我可以接受29mm x 15mm (760 308 103 206)的矩形形状

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在启动期间检查 RECT 处的电压、若要在此引脚上启动电压、需要大于2.7V 才能启动(UVLO)。  启动后、它可以将 TX 调到更高的工作点。

    调节线圈可能会有所帮助、C16、C17和 C20的值可能会增加。  

    e2e.ti.com/.../4762.bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。

    我在启动时测量了 RECT 引脚上的电压、并确认它为5V。 我已将 C16、C17和 C20的电容值从68nF 修改为366nF (大约47nF 步长)、但未做任何改进。

    我注意到的是、如果我将线圈的 PIN2 (J5)连接到 GND、RX 线圈和 TX Qi 发送器之间的距离将根据我的请求提高到4/5 mm。 您知道原因吗?  

    1) 1)您有其他建议吗?

    2) 2)由于我想使用300mAh 锂聚合物电池容量、您能否指示 R12、R14和 R15的正确值?

    此致

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的两个问题是否有任何答案?

    此致

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1) 将线圈的 PIN2 (J5)连接到 GND、我的 RX 线圈和 TX Qi 发送器之间的距离提高到4/5 mm。 您知道原因吗? --Bill J -不清楚为什么这有助于您的电路。 您能否判断 RECT 引脚的电压是否更高、或者通信数据包的调制深度是否增加? 尝试了解更改了什么参数以增加线圈到线圈的距离。
    2) 由于我要使用300mAh 锂聚合物电池容量、您能否指示正确的 R12、R14和 R15值? --- Bill J -这是 FOD 校准,通过使用特殊 FOD TX 运行程序来确定损耗。 电流值可以从开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill。 您可以在下面找到一些图形

    VECT 上的电压。 您可以注意到、没有足够的能量从充电器开始

    当我将线圈的引脚2连接到 GND 时、我可以在 VRECT (CH1)上以及线圈的引脚1和引脚2 (CH2)之间测量此趋势。 通过这种方式、TX 和 RX 之间存在通信、并且我的电池正在充电

    我再次测试了不带线圈 PIN2到 GND 的 VRECT、之后、当我将线圈的 PIN2连接到 GND 时、您可以注意到 VRECT 的电压增量

    --normal (VRECT,线圈的 PIN2不接地)

    电压增量(VRECT 与线圈的 PIN2接地)

    我希望他们能帮助您理解

    关于充电电流、我需要以160mA 而不是500mA 的电流为锂聚合物充电、以避免对其造成损坏。 您能否指示正确的 R12、R14和 R15值、或者该器件无法使用大约160mA 的电流为电池充电?

    此致

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    关于设置 ILIM / FOD 引脚的说明、充电电流为160mA。
    R14和 R15的总电阻值需要为2k Ω、建议使用每个电阻器1k。 R24可以是20k。 这将是一个开始测试的值、最终值将在 FOD 校准期间设置。
    此外、在低于30mA 的电流下终止可能不准确、建议将 R12的终止值设置为20%或4.8k 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    RECT 的第一次示波器捕获显示每600ms 100mS 的脉冲、振幅小于2V。 正如您指出的、这低于 UVLO、RX 将不会启动。
    2ed 示波器捕获显示了线圈引脚2接地时的启动。 我认为该配置充当电压加倍、并将 RECT 电压增加到 UVLO 以上。
    3ed 示波器捕获(正常)看起来电压增加到足以让 RX 进行响应。 但通信性能差、TX 解码信号时检测到错误。 TX 关闭然后重新启动。 数据包间的时间约为40mS、解码错误后重启的典型时间。
    第4个示波器捕获看起来像 RX 应答、但没有启动。

    尚未评估线圈引脚2的接地、我不建议采用这种方法。
    增加 RX 线圈电感将增加与数字 Ping 的 RECT 处的电压、并且应从更大的距离开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。

    您告诉我、我需要增加电感。 您对 TDK 模型 WR222230-26M8-G 有何看法? 这是一个 L = 27uH 的圆形线圈、与7.5uH 的 Wurth 线圈(25°C 时为100kHz 1.10欧姆时为27uH)相比、这是我可以为器件接受的最大尺寸。 但回到您的规格、您表示可以使用 Wurth 线圈760308103206。 实际上并不完全正确、因为只有当我距离 TX 线圈1mm 时才有效(请参阅 您的物料清单)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    以上 TDK 线圈是一个很好的线圈、额外的 L 应改善线圈到线圈的距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 TIDA-00669使用 Wurth 760308103206、我将查看设计并更新报告或 BOM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    我将更新 TIDA-00669上的文档、以提供其他线圈选项并指出电流设计的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、几分钟前我从 Wurth 收到了几个线圈。 我可以确认 您的 TIDA-00669 BOM 中所示的 Wurth 线圈760308103206 不正确。 为了确保无线充电的正确距离、您需要使用 Wurth 线圈代码 760308101214

    谢谢你

    Vincenzo