Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00669
主题中讨论的其他器件:TIDA-00669
大家好、我使用了以下电气原理图为锂聚合物电池充电。 所用线圈为 Wurth 型号760 308 103 206、如物料清单所示
问题在于、为了确保标准 Qi Tx 和我的 Wurth 线圈之间的通信、距离必须小于1 mm。 该距离太小。 如何仅更改任何电容器即可增大此距离(例如、增大到4mm 或更大)。
由于我想使用300mAh 锂聚合物电池容量、您能否指示正确的 R12、R14和 R15值?
谢谢你
Vincenzo