This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:如果输入电压为开路、客户是否可以向降压转换器输出迹线施加3.3V 外部电源?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795968/tps56637-can-the-customer-apply-3-3v-external-power-to-the-buck-converter-output-trace-if-vin-is-open

器件型号:TPS56637

您好、专家、

客户使用 TPS56637在其应用板上配置3.3V 输出电压降压转换器。 因此、它们通常使用该转换器在其应用电路上提供3.3V 电源。 但是、在这种情况 下、他们希望通过外部电源施加3.3V 电源以进行测试。 在这种情况下、客户是否可以对 TPS56637降压转换器的输出迹线施加3.3V 外部电源?
换句话说、如果在 Vin 和 EN 引脚上没有电压、客户是否可以对 SW 节点布线应用3.3V 电压?

我认为、如果 Vin 未打开、并且可以通过高侧 FET 的体二极管假设电流路径从 Vout 到 Vin、则不允许这样做。 但是、如果 Vin 打开、它可能是可以的。 您是否对此用例有任何其他顾虑?

提前感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它正常@(VIN 开路)和(来自另一个电源的3.3V 输出电压)。
    请通过电子邮件(peisheng-zhu@ti.com)连接 Milo Zhu、以获得更多技术支持(如果有)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikoma、

    向 Vout 施加3.3V 电压是可以的。

    如果高侧体二极管导通、Vin 引脚将充电至3.3V - Vd (0.5V~0.7V)、低于 Vin 的 UVLO 阈值。 TPS56637则不起作用。 VD 是体二极管的正向电压。

    只有在将4V+Vd 施加到 Vout 并将 TPS56637设置为 FCCM 模式时、才存在风险。 在这种情况下、Vin 将高于 Vin 的 UVLO 阈值、当 TPS56637设置为 FCCM 模式时、可用作升压转换器。

    如果 TPS56637工作错误、我建议使用 EN 电阻分压器来设置更高的 UVLO 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、Bruce、

    我明白了。 感谢您的正确答案。

    此致、
    Ikoma