请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 您好、专家、
客户使用 TPS56637在其应用板上配置3.3V 输出电压降压转换器。 因此、它们通常使用该转换器在其应用电路上提供3.3V 电源。 但是、在这种情况 下、他们希望通过外部电源施加3.3V 电源以进行测试。 在这种情况下、客户是否可以对 TPS56637降压转换器的输出迹线施加3.3V 外部电源?
换句话说、如果在 Vin 和 EN 引脚上没有电压、客户是否可以对 SW 节点布线应用3.3V 电压?
我认为、如果 Vin 未打开、并且可以通过高侧 FET 的体二极管假设电流路径从 Vout 到 Vin、则不允许这样做。 但是、如果 Vin 打开、它可能是可以的。 您是否对此用例有任何其他顾虑?
提前感谢您的帮助。
此致、