主题中讨论的其他器件: LM5122
(30A)、大家好、
我正在设计单独的升压和降压直流/直流转换器。 以下是我的要求:
----------------------
对于升压:
VIN 标称值= 12V (它是12V 电池、因此电压可能降至9V 最小值)
Vout= 24V
I out=尽可能多(我有许多小型伺服)。
对于降压:
VIN 标称值= 12V (它是12V 电池、因此电压可能降至9V 最小值)
Vout= 8V
I out=尽可能多。
----------------------
当我使用升压转换器的在线电源设计器工具时、建议我使用 TPS43060、它指示它具有100A Iout (最大值)!!!!! 我建议的第二个选项是 LM3481。
对于降压转换器、我有以下建议: LM27402 (Iout (Max)=40A)和 TPS40305 (25)
我只想确保我 的工作路径正确、这些 IC 可以按照软件中所述完成工作。
谢谢、