This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:为高功率直流/直流转换器选择合适的 IC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM3481, TPS40305, LM27402, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791796/tps43060-proper-selection-of-ic-for-high-power-dc-dc-converter

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5122

(30A)、大家好、

我正在设计单独的升压和降压直流/直流转换器。 以下是我的要求:

----------------------

对于升压:

VIN 标称值= 12V (它是12V 电池、因此电压可能降至9V 最小值)

Vout= 24V  

I out=尽可能多(我有许多小型伺服)。

对于降压:

VIN 标称值= 12V (它是12V 电池、因此电压可能降至9V 最小值)

Vout= 8V  

I out=尽可能多。

----------------------

当我使用升压转换器的在线电源设计器工具时、建议我使用 TPS43060、它指示它具有100A Iout (最大值)!!!!! 我建议的第二个选项是 LM3481。  

对于降压转换器、我有以下建议: LM27402 (Iout (Max)=40A)和 TPS40305 (25)

我只想确保我 的工作路径正确、这些 IC 可以按照软件中所述完成工作。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babak、
    指定输入电压、输出电压和输出电流是设计开关电源转换器的第一步。 这些输入/输出条件由您计划设计的系统确定。 系统是否需要10A、100A、1000A 或更高电流? 如果没有条件、我们无法提供正确的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jasper、非常感谢您的回复。
    让我们来谈谈升压转换器(12V 至24V)。 我的系统需要10A 的最大电流。但是、如果没有符合此规格的 IC、我可以将其并联以获得10A 电流。 但我找不到这样的 IC。 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babak、
    请参阅 LM5122及其 EVM www.ti.com/.../snvu205.pdf。EVM 规格。 您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我查看了建议 的 EVM、它正是我想要的、但我需要24V 输出、而不是28V 输出。 您知道我需要更改控制电路(第11页)中的哪些元件才能获得24V 输出吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babak、
    请更改 R33以获得24V 输出电压。 我认为其他组件保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasper、如果我假设 R33和 R34是串联的(基于所附的原理图)、是否正确? 通过在此处放置电势计并更改电阻值、我可以找到 R33+R34的正确值?!!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babak、
    是的、R33和 R34是串联的。 该值可通过数据表第39页中的公式(36)进行计算
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设您已解决问题、我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、我在 Altium 中绘制了电路、已经准备好进行制造了。  我有两个问题:

    1- EXT_SYNC 端口应连接到哪里? (以红色突出显示)

    2- Vcc 和 V+之间有何差异?  它们是相同的吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Babak、
    如果需要、它被连接至外部时钟。 您可以将其保持浮动、开关频率由 R29定义。
    不是、V+是正节点电源;VCC 是从 VIN 引脚生成的 IC 内部电源。