Other Parts Discussed in Thread: TPS28226
你(们)好
客户想知道 LGATE 和 UGATE 引脚(包括寄生电容)的电容值是多少?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
感谢您为客户提供 TPS28226支持。 对于寄生电容问题、我有一些问题、因为这不容易测量、因为上拉和下拉的内部器件导通状态将决定任何器件电容。
客户对引脚电容有何顾虑? 当器件未由 VDD 供电时、所需的寄生电容是否为电容? 客户是否对相对于 GND 或相对于相位的 UGATE 电容感兴趣?
驱动器输出将连接内部上拉和下拉器件。 这些器件具有输出电容以及寄生体二极管。 当器件进行开关时、器件 Rdson 主导任何寄生电容、如外部电路所示。
寄生电容的唯一方法是非常低的电平信号、小于体二极管压降、并且器件不由 VDD 供电。
请确认客户的问题、或确认这是否解决了您的问题。
此致、
Richard Herring