This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28226:LGATE 和 UGATE 引脚的电容值(包括寄生电容)是多少?

Guru**** 2628285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797251/tps28226-what-s-the-capacitance-value-of-lgate-and-ugate-pin-including-parasitic-capacitance

器件型号:TPS28226

你(们)好

客户想知道 LGATE 和 UGATE 引脚(包括寄生电容)的电容值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您为客户提供 TPS28226支持。 对于寄生电容问题、我有一些问题、因为这不容易测量、因为上拉和下拉的内部器件导通状态将决定任何器件电容。

    客户对引脚电容有何顾虑? 当器件未由 VDD 供电时、所需的寄生电容是否为电容? 客户是否对相对于 GND 或相对于相位的 UGATE 电容感兴趣?

    驱动器输出将连接内部上拉和下拉器件。 这些器件具有输出电容以及寄生体二极管。 当器件进行开关时、器件 Rdson 主导任何寄生电容、如外部电路所示。

    寄生电容的唯一方法是非常低的电平信号、小于体二极管压降、并且器件不由 VDD 供电。

    请确认客户的问题、或确认这是否解决了您的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉我犯了个错误。

    与客户进行仔细检查后 、他想知道 PWM 引脚的电容值。

    客户反馈:

    询问此信息的背景是我们的客户使用的控制器对 PWM 引脚上的电容非常敏感。

    您能否帮助提供 PWM 引脚的电容值(包括寄生电容)?

    谢谢。

    Max Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    虽然 PWM 引脚的输入电容不是一个指定参数、但我确实确认了这个输入引脚的寄生电容将非常低、在3pF 范围内、 这是很多器件控制引脚的典型值。 它很可能是寄生电路板电容、也可能是驱动 PEM 引脚的器件会主导该信号上的电容。

    请告诉我们这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring