This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电 FET 驱动故障

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795824/bq40z80-charge-fet-driving-failure

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

  我遇到了充电 FET 驱动故障。 它发生在四个测试板上的两种情况中。

最初电路板运行正常、然后在一些充电/放电周期后、BQ40Z80无法正确驱动 Q2 FET (在 Q2 Vgs 上仅测量1.18V)。 FET 工作正常、因此我认为问题出在芯片上。 我附加了我的方案:它与 bq40z80EVM 版本 A 非常相似。我注意到版本 B 上 R23的值从10K 更改为1K。它能解决这个问题吗? 你有什么建议?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确保问题是硬件问题、我将 bqStudio 连接到电路板、并且我看到运行状态寄存器中的 CHG 位为1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    您的电路中缺少 D3和 R7。 请参阅以下讨论:

    e2e.ti.com/.../749867

    在充电/放电结构附近、R13、R18、R23的值也与 RevB 电路原理图的值不同。

    如果在修改这些值/结构后问题仍然存在、请尝试在 RevB EVM 上测试固件和设置。 将固件和 DataFlash 与 RevB EVM 上的设置一起使用时、是否会发生相同的故障?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 D3和 R7、但它们位于放电 FET 电路中、工作正常。
    这些组件如何影响充电 FET 驱动器?
    我没有 RevB EVM。 固件是否已更改?
    您可以向我发送最新固件吗?
    非常感谢

    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    您当前使用的是哪个版本的固件?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      我正在使用 FW 版本命令报告的 FW 版本0x0002

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    请在论坛上向我发送一封私人邮件、以便我可以为您提供最新固件的下载链接。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我想购买 Rev.B EVM 板、但在 TI store 无法选择此版本。 如何确保获得 Rev.B 板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我最后订购的是 Rev B。Rev A 的库存本应该已耗尽。 请告诉我是否错误地配送了修订版 A。

    此致、
    Bryan Kahler