This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:TPS650861

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, BOOSTXL-TPS650861, IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794902/boostxl-tps650861-tps650861

器件型号:BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他部件:TPS650861IPG-UI

你好  

如果我通过 tps650861进行相关的加电时序和电压输出控制、这只能由 i2c 控制?另一个引脚、例如 CTL1-CTL6和 GPO1-GPO4和 IRQB、这些引脚是否可以不连接到我的 SoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TPS650861设计为用户可编程。 对器件进行编程需要 I2C 通信、但可以通过编程电压轨来使用 CTL 引脚或 I2C 开启。 以下是一些有用的资源供您查看。

    《TPS65086100非易失性存储器编程指南》: www.ti.com/.../swcu188.pdf

    BOOSTXL-TPS650861编程板: www.ti.com/.../BOOSTXL-TPS650861

    BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南: www.ti.com/.../swcu190.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我看到 BOOSTXL-TPS650861 EVM 示意图,有一些问题。1:引脚 ctl4和 irqb 必须连接到我的 SoC?在测试模式下,它必须短接到 VSYS (7V)? 如果我将12V 电源用于 VSYS、 2:如果我为 SOC 下载 OTP 文件,我不需要 MSP430。 我应该提供什么 JTAG 来直接下载相关文件、他将修复我的文件、并在下一次上电后获得我想要的电压和电源序列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请参阅下面的我的答案。

    1、CTL4和 IRQB 无需连接到 SoC。 如果您要将它们用于特定程序、则只需连接它们。 此编程在生产中的工作方式是在最终生产板上对器件进行编程、或者让第三方对器件进行编程。 如果您要在最终生产板上对器件进行编程、则需要对 CTL4施加7V 电压以使器件处于编程模式、并且必须对 IRQB 施加7V 电压以在程序中烧写。 请勿对这些引脚施加12V 电压、因为这会损坏器件。 TPS65086100非易失性存储器编程指南中的第5和第6节对此进行了进一步说明。

    2.我觉得这里有些混乱。 由于这是 OTP 存储器、因此您只需要对其进行一次编程。 您无需在每次上电后对其进行编程。 您可以使用 MSP430、它允许您使用 IPG-UI 软件进行编程、或者如果您不打算使用 MSP430/IPG-UI、您可以在 OTP Generator Excel 工作表的脚本生成器选项卡中找到原始 I2C 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我对《BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南》有疑问,请参阅第4步。 在"Create New Project"下、使用"Select Device"下拉菜单选择 TPS650861器件的最新版本、并在4.4部分中创建项目。在"Select Device"下拉菜单中找不到 TPS650861器件、只找到 TPS650860-1.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您还需要安装设备文件。 请查看第3节第2项。 这里有一个器件文件安装程序链接。