请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-TPS650861 主题中讨论的其他部件:TPS650861、 IPG-UI
你好
如果我通过 tps650861进行相关的加电时序和电压输出控制、这只能由 i2c 控制?另一个引脚、例如 CTL1-CTL6和 GPO1-GPO4和 IRQB、这些引脚是否可以不连接到我的 SoC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
如果我通过 tps650861进行相关的加电时序和电压输出控制、这只能由 i2c 控制?另一个引脚、例如 CTL1-CTL6和 GPO1-GPO4和 IRQB、这些引脚是否可以不连接到我的 SoC?