This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26100:SDQ 高电压和低电压电平位移

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788362/bq26100-sdq-high-voltage-and-low-voltage-level-shift

器件型号:BQ26100

大家好、

如下图所示、BQ26100用于 SDZ 功率模式。 当使用 DSO 测量 SDZ 波形时、客户发现逻辑高电平电压低于3.3V、逻辑低电平高于零。 我的问题是:

为什么 高电平将低于3.3V? SDZ 引脚中是否有一个二极管并且额外的电流流入 SDZ 引脚、这会导致压降?

2.为什么 o 逻辑电压电平高于0V,是否存在错误检测?的风险  

图1.

图2.  

图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到的波形是主机释放线路并且 bq26100器件控制线路时的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    为什么高电平低于3.3V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们从您那里听说过这段时间、希望这意味着问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的答复、目前没有其他问题。