请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ26100 大家好、
如下图所示、BQ26100用于 SDZ 功率模式。 当使用 DSO 测量 SDZ 波形时、客户发现逻辑高电平电压低于3.3V、逻辑低电平高于零。 我的问题是:
为什么 高电平将低于3.3V? SDZ 引脚中是否有一个二极管并且额外的电流流入 SDZ 引脚、这会导致压降?
2.为什么 o 逻辑电压电平高于0V,是否存在错误检测?的风险
图1.
图2.
图3.