This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池升压转换器 GSM/GPRS 应用 TPS61230A

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795364/battery-boost-converter-gsm-gprs-application-tps61230a

主题中讨论的其他器件:TPS61230ATPS61022

有什么方法可以降低转换 器 TPS61230A 的浪涌电流

我们需要150mA 的浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    当器件启用时、高侧 FET 导通、以通过称为预充电阶段的直流电流对输出电容器进行线性充电。 预充电启动阶段终止使输出电压接近输入电压。 当 Vout 为0V 时、预充电模式电流为0.06A (最小值)、0.6A (最大值)。当 Vout 为2.5V 时、预充电模式电流为1.02A (最小值)。 它是在 IC 内部设计的、因此我们无法更改该值。

    什么是应用工作条件、输入电压范围、输出电压、输出电流? 如果您能告诉我这些信息、我将看到是否有其他器件满足您的需求。 另一种方法是添加具有电流限制功能的负载开关 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用工作条件:

    • VIN:LiSOCl2电池(2-3.67V)
    • 输出电压:2G 模块:3.8V @ 2A

    顺便说一下:

    • 增大转换器的输入电容器会减小浪涌电流?
    • 减小转换器的输出电容器会减小浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    TPS61230A 的输入电压范围为2.5-4.5V。 因此它不适合 LiSOCI2电池输入。 在启动期间、负载2G 模块是否正常工作? 我可以说升压转换器在空载条件下启动了吗?
    2.为什么您希望浪涌电流不高于150mA? 当转换器在3.8V@2A 下工作时、平均输入电流远高于150mA。
    3.增加输入电容会导致较高的浪涌电流,因为输入需要吸收更多电池能量。 降低输出电容器可能会有所帮助。 但我们需要考虑输出电压纹波和负载瞬态压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您介绍应用:

    微控制器启用和禁用升压转换器、当使能信号从0变为1时、会出现浪涌电流。 我认为浪涌电流 是因为升压转换器的输出端有一个大电容器。 当我们切换使能信号时、增加输入电容器 C9可能会降低浪涌电流。

    升压转换器在空载条件下启动、但升压转换器的输出存在一个大电容器。

     2、我n`t 的是、当我们启用转换器时、电池电压会大幅下降并重置系统。

    3. 增加输入电容将导致更高的浪涌电流,因为输入需要吸收更多的电池能量,但仅在连接电池时才会产生,而不是在升压转换器的使能信号从0变为1时。

    我附加了升压转换器原理图和升压转换器的输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    感谢您的讲解。
    1.是的、如果使用信号来控制 EN 引脚、输入电容 C9电压为电池电压、增加 C9电压可能会降低浪涌电流。 并减小输出电容器可能会降低浪涌电流。 使用与 C9并联的22uF 以上的电容器、查看其是否有用。
    2、150mA 浪涌电流是峰值还是平均值? 您是否使用了电流探头来查看浪涌电流如何降低电池电压?
    我的问题是 TPS61230A 输入电压范围为2.5-4.5V。 它无法在 Vbattery = 2-2.5V 的条件下工作。 TPS61022 VIN 范围适合此应用。 您可以查看该部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    你有任何最新消息吗? 我现在将关闭此主题、因为没有回复。 如果有进一步的发现、您可以发布新主题。