Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61230A、 TPS61022有什么方法可以降低转换 器 TPS61230A 的浪涌电流?
我们需要150mA 的浪涌电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61022
有什么方法可以降低转换 器 TPS61230A 的浪涌电流?
我们需要150mA 的浪涌电流。
我向您介绍应用:
微控制器启用和禁用升压转换器、当使能信号从0变为1时、会出现浪涌电流。 我认为浪涌电流 是因为升压转换器的输出端有一个大电容器。 当我们切换使能信号时、增加输入电容器 C9可能会降低浪涌电流。
升压转换器在空载条件下启动、但升压转换器的输出存在一个大电容器。
2、我n`t 的是、当我们启用转换器时、电池电压会大幅下降并重置系统。
3. 增加输入电容将导致更高的浪涌电流,因为输入需要吸收更多的电池能量,但仅在连接电池时才会产生,而不是在升压转换器的使能信号从0变为1时。
我附加了升压转换器原理图和升压转换器的输出电容器。