This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 的固件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794302/bq25120a-firmware-for-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我希望控制来自 NRF52832的 BQ25120A。 是否有可用于我的开发的参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、我在 Linux 环境中没有经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajinder、

    BQ25120A 是一款相对简单的器件、如果您具有简单的 I2C 通信、该器件应启动并运行。 您还可以在独立模式下使用它、无需通信。  

    我已经为 BQ25120A 添加了一些示例 C 代码(位于链接下方)、但我可能会从 EVM 和 EV2400开始、以熟悉初始开发和寄存器。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/471103

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gautam、示例 C 代码非常有用。 您提到、器件也可以独立使用、无需 i2c 通信。 我有一个问题:

    我可以在数据表中看到两个状态机。 这些是硬件状态机吗?

    如果我使用所有必需的设置初始化硬件、状态机是否会自行处理转换? 我想只使用 INT 引脚监控故障、并根据需要清除故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tajinder、

    没错。 器件将负责转换。