请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
我希望控制来自 NRF52832的 BQ25120A。 是否有可用于我的开发的参考代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Tajinder、
BQ25120A 是一款相对简单的器件、如果您具有简单的 I2C 通信、该器件应启动并运行。 您还可以在独立模式下使用它、无需通信。
我已经为 BQ25120A 添加了一些示例 C 代码(位于链接下方)、但我可能会从 EVM 和 EV2400开始、以熟悉初始开发和寄存器。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/471103
此致、
gautham