您好!
我设计了一个在 反相降压模式下使用 LMR33630ARNXT 的电路板、以便从24V 电源生成-9V 电压、并且我在下电上电和输出电容未放电时会看到问题。
初始上电时、所有器件都放电、浪涌电流会如预期的那样快速尖峰、但在下电上电后、浪涌电流在~25ms 内达到3.5A、从而导致额定电流为3A 的电源进入过流保护。
换用额定电流为5A 时、电源轨会启动、但在为 VIN 供电而不使输出电容器放电时、仍会出现大浪涌电流。
EN 引脚连接到 VIN、以便器件在 VIN 轨达到~2V (LMR33630A 欠压锁定阈值)时启动、这是否是问题?
我不确定在为电路板供电时、输出电容器放电与充电之间为什么存在差异。
谢谢、
肖恩