This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:在反相降压操作下具有大浪涌电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795440/lmr33630-large-inrush-current-with-inverting-buck-operation

器件型号:LMR33630

您好!

我设计了一个在 反相降压模式下使用 LMR33630ARNXT 的电路板、以便从24V 电源生成-9V 电压、并且我在下电上电和输出电容未放电时会看到问题。

初始上电时、所有器件都放电、浪涌电流会如预期的那样快速尖峰、但在下电上电后、浪涌电流在~25ms 内达到3.5A、从而导致额定电流为3A 的电源进入过流保护。  

换用额定电流为5A 时、电源轨会启动、但在为 VIN 供电而不使输出电容器放电时、仍会出现大浪涌电流。

EN 引脚连接到 VIN、以便器件在 VIN 轨达到~2V (LMR33630A 欠压锁定阈值)时启动、这是否是问题?

我不确定在为电路板供电时、输出电容器放电与充电之间为什么存在差异。

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    有趣的是、当输出电容器已经充电时、您会看到更高的电流尖峰。 当您再次打开 LMR33630时、它们放电了多少?

    当 VOUT > VIN 时、低侧 FET 导通、我希望此预偏置启动条件最初具有负电流。 这是否会导致问题?

    请分享波形、以便我们能够确认您描述的条件下的输入和输出电压和电流。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    随附包含波形的 PDF。 重新加电时、VOUT 似乎已放电至~-2.5V。

    谢谢、

    Seane2e.ti.com/.../LMR33630A_5F00_Scope_5F00_shots.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的 e2e.ti.com/.../snva856.pdfPart可能是、当输出未满时、CIO 电容器会看到更大的电压

    放电时的电压。  开关将尝试对预偏置输出做出反应

    在软启动前将输出归零可将输出置于正确的调节点。

    您可以尝试使用输入 UVLO 来保持开关、直到输入电压几乎达到正常。

    我还建议您不要开始进入预偏置负载条件。

    我已收到可能有用的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    我们尚未听到、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请回复或开始新帖子(此主题将在原始帖子日期后30天锁定)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们将测试 UVLO 并在下一个旋转中使用它。 并确保该旋转具有连接到电源轨的负载。

    此致、

    肖恩