This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138图26-27

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796705/ucd3138-ucd3138-figures-26-27

器件型号:UCD3138

Bosheng

PL 请参阅图25的附图屏幕截图-我已经在该图中写下了有关 D2的内容。 图26和图27。

现在,我注意 到图26和27 --至少看起来是一样的--但图27被命名为"无桥"。

在大多数无桥 PFC 中、没有二极管桥。 那么、它们如何将其称为无桥、以及它与图26中的"交错"情况有何不同?

在我们的案例中——您可以在我发送给 Jeff Mueller 的私人电子邮件中看到原理图的详细信息。 我们严格来说没有任何输入二极管。 Nada。 但使用 UCD3138进行控制不会产生任何影响。  

我们将尽快讨论图26和27、因为我们即将开始 controle2e.ti.com/.../ucd3138evm_5F00_fig25_2D00_27.pdf 计划。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng 今天不在办公室、他很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图27的官方名称是"双升压半桥 PFC "、有些人将其称为"无桥 PFC "。 在正常运行期间、不使用二极管电桥上的两个上部二极管。