Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 Bosheng
PL 请参阅图25的附图屏幕截图-我已经在该图中写下了有关 D2的内容。 图26和图27。
现在,我注意 到图26和27 --至少看起来是一样的--但图27被命名为"无桥"。
在大多数无桥 PFC 中、没有二极管桥。 那么、它们如何将其称为无桥、以及它与图26中的"交错"情况有何不同?
在我们的案例中——您可以在我发送给 Jeff Mueller 的私人电子邮件中看到原理图的详细信息。 我们严格来说没有任何输入二极管。 Nada。 但使用 UCD3138进行控制不会产生任何影响。
我们将尽快讨论图26和27、因为我们即将开始 controle2e.ti.com/.../ucd3138evm_5F00_fig25_2D00_27.pdf 计划。
Robin