您好!
我在 ISO5852的其中一个 EVM 设计中找到了该原理图。 此3V3齐纳二极管(MMSZ4683T1G)是否用于提高 DESAT 触发的阈值电压?
我是否有任何数学方法可以估算 IGBT 在关闭前必须通过的电流量(最大电流)?
此致、
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
我试图弄清楚这一点、但无法完全正确地理解。
显示了该图的屏幕截图。 我的 VGE=15V、VCE=+325v、我希望电流限制在20A 左右。 如何在 ISO5852S 上实现这一点:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stgw30m65df2.pdf
谢谢、此致、
Tony
DESAT 阈值电压基于所需的电流跳变点和相应的导通状态电压 VCE,如您在下面提供的 I-V 曲线所示。 如果您如前所述将 DESAT 电流设置为20A、则应将 V_DESAT 设置为~1.5V。 在20A 时触发 DESAT 可关闭 IGBT 的短路保护(即软关断)。 不过、您可以看到、当 VGE 为15V 时、该区域实际上并不接近于 IGBT 的短路限制。 在电流高得多之前、IGBT 不会进入去饱和状态、这就是 ISO5852S 器件默认 V_DESAT 为9V 的原因。 John 在上面提供的等式使您能够将 V_DESAT 调节到所需的电平、我在上面已经介绍过了。
您的典型工作电流是多少? 当设置为~20A 时、DESAT 阈值非常低、并且由于阈值非常接近器件的额定值、您可能会在典型运行期间遇到 DESAT 错误触发。
此致、
Audrey