This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:DESAT 引脚上的齐纳二极管有什么用途?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796343/iso5852s-whats-the-zener-on-the-desat-pin-for

器件型号:ISO5852S

您好!

我在 ISO5852的其中一个 EVM 设计中找到了该原理图。 此3V3齐纳二极管(MMSZ4683T1G)是否用于提高 DESAT 触发的阈值电压?

我是否有任何数学方法可以估算 IGBT 在关闭前必须通过的电流量(最大电流)?

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    感谢您关注 ISO5852S。 我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    该齐纳二极管实际上用于降低 DESAT 阈值的阈值电压。 如图9.2所示、DESAT 引脚具有500uA 的电流源、可为消隐电容器充电并在 DESAT 电路中对二极管施加正向偏置。 DESAT 电路在引脚达到9V 时触发。 添加齐纳二极管可将公式更改为:
    VCE-FAULT (TH)= 9V - 0.5mA*R - VF - VZ
    其中:
    Vf 是阻断二极管正向电压。
    R 是串联电阻器
    VZ 是齐纳二极管的拐点电压

    在此电路中、我估计 VCE-FAULT (TH)为:9V - 0.5mA*1k Ω- 0.7V - 3V = 4.8V。

    您可以查看所选 IGBT 数据表中的 IC vs VCE vs VGE 图表、并查看哪些集电极电流会使 DESAT 保护跳闸。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    谢谢、此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我试图弄清楚这一点、但无法完全正确地理解。

    显示了该图的屏幕截图。 我的 VGE=15V、VCE=+325v、我希望电流限制在20A 左右。 如何在 ISO5852S 上实现这一点:

    https://www.st.com/resource/en/datasheet/stgw30m65df2.pdf

    谢谢、此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    DESAT 阈值电压基于所需的电流跳变点和相应的导通状态电压 VCE,如您在下面提供的 I-V 曲线所示。 如果您如前所述将 DESAT 电流设置为20A、则应将 V_DESAT 设置为~1.5V。 在20A 时触发 DESAT 可关闭 IGBT 的短路保护(即软关断)。 不过、您可以看到、当 VGE 为15V 时、该区域实际上并不接近于 IGBT 的短路限制。 在电流高得多之前、IGBT 不会进入去饱和状态、这就是 ISO5852S 器件默认 V_DESAT 为9V 的原因。 John 在上面提供的等式使您能够将 V_DESAT 调节到所需的电平、我在上面已经介绍过了。

    您的典型工作电流是多少? 当设置为~20A 时、DESAT 阈值非常低、并且由于阈值非常接近器件的额定值、您可能会在典型运行期间遇到 DESAT 错误触发。

    此致、

    Audrey

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aurdey、
    感谢您的回复。 我的工作电流将低至连续10安培。 我之前已附上数据表。 您是否认为在我们的应用中使用此选项是可取的? 在我们的原型设计运行中、在电路板上甚至在最终生产中都有此选项是一个巨大的优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    应使用去饱和保护器件免受短路条件的影响、在此短路条件下、IGBT 会去饱和。 根据器件的特性、我不建议对如此低的阈值电压使用 DESAT 保护、该电压不在 IGBT 的实际去饱和区域附近。 如前所述、您可能会遇到误跳闸、因为您要监控的 VCE 阈值与正常运行之间的裕度很小。 在这种情况下、为了在电流上升到20A 以上时监控过流情况、我建议使用单独的电路、例如分流电阻器监控。

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Audrey、
    感谢您的回复。 请您与我分享您的邮箱 ID、我希望您对我完成的设计有意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    我将请求您通过 e2e 进行连接、然后您可以通过私人信使共享您的设计。

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成。 谢谢 Audrey!