This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:定期禁用输出

Guru**** 2537930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796870/tps54302-output-disables-itself-periodically

器件型号:TPS54302

您好!

我有一个使用 TPS54302作为降压稳压器的板、输入为12V OUT 3.3V。 设计接近参考设计。

我在输入和输出端使用47u 电解电容器、输入和输出级上额外使用10U 陶瓷电容器。 使能引脚保持悬空、我还通过分压器进行了尝试。

我已经做了一些测量、因为一开始在没有负载的情况下看起来很好、但它不是连续开关的。 在我添加一些负载后、大约10mA 的电流可以清楚地看到问题。

我希望有人能帮助我们:)

开关引脚上的电压:

  输出引脚上反馈引脚电压  输出引脚上的电压空载开关引脚上的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和布局吗? 让我们回顾一下它们。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我的最佳选择之一,地面看起来不是很好,但就我用100Mhz 范围进行测量而言,似乎是可以的。

    电感器:是 www.mouser.de/.../70-IFSC1515AHER4R7M0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图没有问题、虽然布局不好、但我认为这不是根本原因。

    您是否尝试过另一个 IC? 我认为 IC 可能会损坏。  

    最大输入电压为28V、12V 输入电压正常、但对于此 IC 而言、它不能用于28V 应用、因为没有裕量、很容易损坏 IC。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、我刚刚尝试了第二个 IC、完全相同的问题。 我将尝试使用同一 IC 的另一种布局、并使用另一种设计。

    28V 是我们的应用中的绝对最大值、在正常运行条件下、25V 应该是最大输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题出在原理图上。 升压电容器应位于开关引脚上、而不是输出上!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,引导连接错误。