请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 海
我已经为铅酸电池设计了 BQ24650、现在已进入测试阶段。 我现在面临几个问题。
1) 1) Mpptv 电压保持在0.4V。 但是、一旦我移除 Q2、其工作正常。 因此、现在没有可用的复位选项。
2) 2)电流传感器电阻值为0.05欧姆的电阻器未感测到。 当我更改为0.2欧姆时、电池开始充电。
3) 3)电池充电至13V、然后恢复充电。 我的电池板的 mppt 电压为22V、 但是 mppt set 引脚上的电压为1.4V。 是这样吗?
上传原理图。 e2e.ti.com/.../4382.Schematic_5F00_BQ24650_2D00_MPPT_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190410120109.pdf