This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在不使用热敏电阻的情况下设计铅酸电池-测试阶段

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792329/bq24650-designing-for-lead-acid-battery-without-using-a-thermistor---testing-stage

器件型号:BQ24650

海  

我已经为铅酸电池设计了 BQ24650、现在已进入测试阶段。 我现在面临几个问题。

1) 1) Mpptv 电压保持在0.4V。 但是、一旦我移除 Q2、其工作正常。 因此、现在没有可用的复位选项。  

2) 2)电流传感器电阻值为0.05欧姆的电阻器未感测到。 当我更改为0.2欧姆时、电池开始充电。

3) 3)电池充电至13V、然后恢复充电。 我的电池板的 mppt 电压为22V、 但是 mppt set 引脚上的电压为1.4V。 是这样吗?  

上传原理图。  e2e.ti.com/.../4382.Schematic_5F00_BQ24650_2D00_MPPT_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190410120109.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prebin、
    当0.05 Ω 感应电阻器和充电器未充电时、有哪些测试条件?当 MPPSET 为1.2V 时、充电器将调节充电电流以保持太阳能电池板的最大磁粉点。 您能否详细描述当电池电压达到13V 时会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太阳能电池板的功率为50W、其 mppt 为22V。 此时 SC 电流约为1安培。 在此期间、两个 LED 都保持熄灭状态。 已更改电阻器、红色 LED 发光、电池电压开始上升  

    13v 时、红色 LED 仍然亮起。 但电池电压在一小时内没有进一步上升。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prebin、
    请参阅我对您的另一篇关于布局的文章的评论。 解决布局问题后、请再次运行充电配置文件以查看是否仍然存在相同的问题。