请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2421-2 主题中讨论的其他器件: TPS22810、 TPS25200、 TPS2595
您好!
在数据表表中、/EN=0时的 VIN 偏置电流典型值为3.9mA。
这是否意味着 TPS2421-2在运行期间消耗3.9mA 电流?
客户需要总电流消耗低于100uA 的器件。
您能推荐合适的器件吗?
条件如下。
输入电压:4V~9V
电流:2A
工作电流消耗:低于100uA
短路保护是强制性的。
客户评估了 TPS22810、但如果 TPS22810长时间处于输出短路状态、则器件会损坏。
谢谢。