This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:电流消耗

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-2, TPS22810, TPS25200, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796085/tps2421-2-current-consumption

器件型号:TPS2421-2
主题中讨论的其他器件: TPS22810TPS25200TPS2595

您好!

在数据表表中、/EN=0时的 VIN 偏置电流典型值为3.9mA。

这是否意味着 TPS2421-2在运行期间消耗3.9mA 电流?

客户需要总电流消耗低于100uA 的器件。

您能推荐合适的器件吗?

条件如下。

输入电压:4V~9V

电流:2A

工作电流消耗:低于100uA

短路保护是强制性的。

客户评估了 TPS22810、但如果 TPS22810长时间处于输出短路状态、则器件会损坏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    具有短路保护和最低静态电流的器件为 TPS2595xx 和 TPS25200。
    您能否检查这些器件的 IQ 是否适合客户?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    静态电流必须低于100uA、因此 TPS2595不合适。
    输入范围为4V~9V、因此 TPS25200不合适。
    如果您有其他解决方案、请告诉我。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、到目前为止、我们没有任何满足您所有要求的器件。