This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:外部 MOSFET 的运行

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793033/bq77915-operation-of-external-mosfets

器件型号:BQ77915

您好!

我们打算使用外部 MOSFET、因为我们需要高于50mA 的平衡电流。

外部 MOSFET 何时打开?

外部 MOSFET 是否有任何特定的器件型号?

外部 MOSFET 将如何导通?

谢谢、

有重物

Raahul Bharadwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raahul、
    如数据表的图8所示、BQ77915可使用外部平衡。 这些引脚将拉在一起、可用于控制 N 或 P 沟道 FET、此处建议使用 N 沟道。 虽然不是针对 BQ77915编写的、但 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的第4部分显示了 FET 类型和 FET 导通电流的电路。 根据 FET 的 Vgs 限制和系统中的瞬态、可能需要栅极保护。
    应选择 FET 以导通您要平衡的电压。 如果在3.9V 电压下进行平衡、则可能需要一个识别为1.9V RDSON 的 FET。 当然、VDS 可以获取电池瞬态电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    另一个查询涉及可订购信息。

    BQ77915数据表中的表1列出了不同的可选过压(OV)、欠压(UV)参数和其他参数。 但未提及生成具有所需设置的唯一器件型号的步骤。

    此外、网站仅列出1种类型(P/N:BQ7791500PWR)。

    我的首选设置如下:

    过压:3.6V、延迟为1秒

    欠压:2.7V、延迟1秒

    电池平衡的启动阈值:3.5V

    Vhys t (过压和完全充电电压范围内的迟滞 b/w):50mV

    Vstep (电池平衡阈值电压差分 b/w):50mV

    提前感谢。

    此致、

    Raahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raahul、
    数据表器件比较表第6节显示了定义的 bq77915配置。 网站上显示了可订购配置。
    bq77915能够满足 LiFePO4电池的阈值、但50mV OV 迟滞不可用、请参阅表1中的功能汇总。
    要定义新的器件配置、请联系您当地的 TI 代表、讨论商机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    此致、
    Raahul