请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我们打算使用外部 MOSFET、因为我们需要高于50mA 的平衡电流。
外部 MOSFET 何时打开?
外部 MOSFET 是否有任何特定的器件型号?
外部 MOSFET 将如何导通?
谢谢、
有重物
Raahul Bharadwaj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
非常感谢您的回答。
另一个查询涉及可订购信息。
BQ77915数据表中的表1列出了不同的可选过压(OV)、欠压(UV)参数和其他参数。 但未提及生成具有所需设置的唯一器件型号的步骤。
此外、网站仅列出1种类型(P/N:BQ7791500PWR)。
我的首选设置如下:
过压:3.6V、延迟为1秒
欠压:2.7V、延迟1秒
电池平衡的启动阈值:3.5V
Vhys t (过压和完全充电电压范围内的迟滞 b/w):50mV
Vstep (电池平衡阈值电压差分 b/w):50mV
提前感谢。
此致、
Raahul