请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件:4430、BQ40Z50、
您好!
充电和放电过程中出现异常操作。
电芯为6系列2并联和3400mAh。
设计容量为6800mAh
charge1:charge.csv
FCC 与设计的容量有很大不同。
即使是长时间充电、也不会设置完全充电标志。
放电:discharge.csv
剩余容量从2807mAh 突然变为0、FCC 从4301更新为1495。
在连续放电的情况下、FCC 更新为3794。
charg2:charge_1.csv
充电会定期停止。 在此操作期间触发 CHGC 和 CTO。
e2e.ti.com/.../charging.zipe2e.ti.com/.../charging_5F00_1.zipe2e.ti.com/.../3583.Discharging.zip