This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电和放电操作异常

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793796/bq40z80-abnormal-operation-in-charging-and-discharge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:4430、BQ40Z50

您好!

充电和放电过程中出现异常操作。

电芯为6系列2并联和3400mAh。

设计容量为6800mAh

charge1:charge.csv

FCC 与设计的容量有很大不同。

即使是长时间充电、也不会设置完全充电标志。

放电:discharge.csv

剩余容量从2807mAh 突然变为0、FCC 从4301更新为1495。

在连续放电的情况下、FCC 更新为3794。

charg2:charge_1.csv

充电会定期停止。 在此操作期间触发 CHGC 和 CTO。

e2e.ti.com/.../charging.zipe2e.ti.com/.../charging_5F00_1.zipe2e.ti.com/.../3583.Discharging.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否使用了已学习的化学 ID? 请确保已学习监测计。

    如果问题仍然存在、请从监测计提交 gg.csv 文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    在学习周期中、FC 未设置为充满电。

    您能否查看 gg 和 log?

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_test_2D00_1.gg.zip

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_test_2D00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    这是由过度充电问题造成的。
    在第4430列中、电池状态更改为过度充电。
    在第4316列、FCC 从6370更新为5527。
    我认为这会引起过度充电问题。

    我是否必须在学习周期中启用 FCSETRSOC?

    设计容量为6800。
    如何使用6800 FCC 开始学习周期?
    FCC 从一开始就是5747。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于学习周期、请观看此视频:

    training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production

    尽管本视频讨论了 bq40z50、但有关学习周期的信息适用于 bq40z80。

    此致、
    Bryan Kahler