请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 我已将 BQ24616设计的充电电流设置为2A,但 IC 输出电流约为3A。 未连接电池时,电压 VIset1 = 0.396V。 但是、当连接电池或负载时、电压会变为0.46V - 0.49V。 Iset1的3.3V 基准电压不会随负载或无负载而变化。 我希望您帮助解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已附加了我在每次对话中记录的测量值。 如果您在查看此内容时遇到问题、请告诉我。