This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:输出电流

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794349/bq24616-output-current

器件型号:BQ24616

我已将 BQ24616设计的充电电流设置为2A,但 IC 输出电流约为3A。 未连接电池时,电压 VIset1 = 0.396V。 但是、当连接电池或负载时、电压会变为0.46V - 0.49V。 Iset1的3.3V 基准电压不会随负载或无负载而变化。 我希望您帮助解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏兰、您好!
    SRP 和 SRN 之间的感测电阻值是多少? 您测量的是3A 充电电流、还是为您的负载和电池提供的3A 总电流? ACSET 上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感测电阻为10m Ω。 我没有系统负载。 3A 是向电池提供的电流。 无电池时、ACSET 为252mV、电池时为360mV。 无电池时、ISET2为250mV、电池时为362mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附加了我在每次对话中记录的测量值。 如果您在查看此内容时遇到问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Evk-vs-CC-board-corrected.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏兰、您好!
    接地基准中似乎有一个大约0.9V 的直流偏移、这将会使一切都停止、并且只能与布局相关。 由于 PGND/AGND 电压相似、该问题似乎与 AGND 和 PGND 之间的阻抗过大无关、这会导致电流相互流经而导致彼此之间的接地漂移。 原理图中无需更改任何内容、但需要查看布局。 Lauren 将向您发送 EVM 的光绘文件、以便您尽可能密切地遵循该布局、这将解决当前问题。
    如果出现更多问题、请随意重新打开螺纹。