主题中讨论的其他器件:LM25085
我已经实施了避免故障的建议(即从 Vcc 到 GND 的散射二极管。
尽管如此、我仍然遇到了再次打开和关闭以及再次打开的故障。 交流/直流转换器具有不存在下冲或过冲的安静输出。
与推荐 BOM 的唯一区别是 Cadj=22nF、而不是1nF (推荐值)。
有人有其他提示吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经实施了避免故障的建议(即从 Vcc 到 GND 的散射二极管。
尽管如此、我仍然遇到了再次打开和关闭以及再次打开的故障。 交流/直流转换器具有不存在下冲或过冲的安静输出。
与推荐 BOM 的唯一区别是 Cadj=22nF、而不是1nF (推荐值)。
有人有其他提示吗?
谢谢
Sam、
您可以在此处找到原理图.pdf 文件。[引用用户="Samuel Jaffe">Angelo、
请分享原理图和布局以及问题的详细说明。 什么是行为不良、您如何辨别?
听起来您以前遇到过问题。 如果有、请向我发送一个链接到您之前的帖子。
谢谢、
Sam
[/报价]
有时会发生这样的情况:打开和关闭以及再次打开向 VOR 端子提供14.2V 电压的交流/直流转换器(可在原理图的最上方找到它) 当一个 Pb 电池被连接至 VB 时、LM25085停止工作、Pgate 引脚被永久锁定在1V、大约超过 GND。
交流/直流转换器(Meanwell Rs150-15)不表现为过压或欠压。
此致
Angelo