This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793964/lm25085-q1-power-management-forum

器件型号:LM25085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25085

我已经实施了避免故障的建议(即从 Vcc 到 GND 的散射二极管。

尽管如此、我仍然遇到了再次打开和关闭以及再次打开的故障。 交流/直流转换器具有不存在下冲或过冲的安静输出。

与推荐 BOM 的唯一区别是 Cadj=22nF、而不是1nF (推荐值)。

有人有其他提示吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安吉洛

    请分享原理图和布局以及问题的详细说明。 什么是行为不良、您如何辨别?

    听起来您以前遇到过问题。 如果有、请向我发送一个链接到您之前的帖子。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您可以在此处找到原理图.pdf 文件。[引用用户="Samuel Jaffe">Angelo、

    请分享原理图和布局以及问题的详细说明。 什么是行为不良、您如何辨别?

    听起来您以前遇到过问题。 如果有、请向我发送一个链接到您之前的帖子。

    谢谢、


    Sam

    [/报价]

    有时会发生这样的情况:打开和关闭以及再次打开向 VOR 端子提供14.2V 电压的交流/直流转换器(可在原理图的最上方找到它) 当一个 Pb 电池被连接至 VB 时、LM25085停止工作、Pgate 引脚被永久锁定在1V、大约超过 GND。  

    交流/直流转换器(Meanwell Rs150-15)不表现为过压或欠压。

    此致

    Angelo

    e2e.ti.com/.../TD603A3BattChgLayOut.pdf

    e2e.ti.com/.../TD603A3BattChg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    有许多其他电路适合您的应用。 请列出 PGATE 锁定在1V 时每个引脚的引脚和电压。

    此外、请附加显示零件之间连接的布局。 您共享的布局仅显示组件位置。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安吉洛

    我还没有听到、所以我将关闭这个线程。 回复重新打开或创建新主题帖(此主题帖将在5月17日锁定、无法继续回复)。

    Sam