This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:外部 LDO 电流限制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797048/bq76920-external-ldo-current-limit

器件型号:BQ76920

尊敬的先生:

我们主要打算将 bq76920用于电池平衡、我们打算使用的配套 IC 需要大约200mA 的电流和3.3V 的电压才能导通。  

外部 LDO 是否能够提供上述规格?

POR 时是否需要提供 I2C 命令才能开始充电或放电?

相关信息

Raahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、
    BQ76920的 REGOUT 可提供20mA 电流、请参阅数据表第6.5节表格中的外部稳压器规格。 短路电流可能低至30mA。 对于200mA 电流、您将需要单独的稳压器、考虑使用开关稳压器来提高效率、因为电流很高。
    POR 之后、bq76920将 FET 输出关闭。 如果 FET 由 bq76920控制、则需要 MCU 发出命令来启用 FET 以允许充电或放电。