请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 尊敬的先生:
我们主要打算将 bq76920用于电池平衡、我们打算使用的配套 IC 需要大约200mA 的电流和3.3V 的电压才能导通。
外部 LDO 是否能够提供上述规格?
POR 时是否需要提供 I2C 命令才能开始充电或放电?
相关信息
Raahul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.