请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27081A 主题中讨论的其他器件: TPS22915、 TPS22918
TPS27081A:
尊敬的所有人:
请建议使用 TPS27081A:IC 作为导通关闭开关
当按下连接到 ON OFF 引脚的开关时、我是否可以使用上面的 IC、系统应打开、再次按下该引脚、系统应关闭
请提供建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 黄亚瑟
感谢您的回复和提供信息
正如您所知 ,当 GPIO 变为高电平时,它将保持高电平,直到程序使其变为低电平,但在我的情况下,我使用微型开关打开和关闭,在这种情况下,当开关按下时 ,它将变为高电平,一旦它很快释放,它就变为低电平
请告诉我、在上述情况下 、即使开关被释放、从 VIN 到 Vout 的电流也会流过、在下一个开关中、按下 Vin 和 Vout 时、应该断开连接
请提供建议
非常感谢您的参与